This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:接地问题

Guru**** 2927780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707217/ucc27714-grounding-issues

器件型号:UCC27714

e2e.ti.com/.../FIG-49-_2D00_-UCC27714.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的提问。 我是高功率驱动器团队的一名应用工程师、可以帮您解决问题。

    您可以看到、原理图指出了两个不同的接地端、即暗接地端是信号接地端、而光一端是电源接地端。 但是、由于这是一个非隔离器件、并且 VDD 为输出提供电位、因此需要将这些接地端连接到电路中的某个位置。 它们在电路中的分离可能是参考电源接地时产生奇数信号的原因。 功率级电源可能以接地为基准、这意味着当探头接地以信号侧为基准时、电路完成。 应使用小线连接 COM 和 VSS、确保功率级返回电流不会干扰输入信号。

    信号/电源接地之间的这种连接可在数据表第1页的简化版原理图中看到、突出显示如下。 不同信号接地和电源接地的主要目的是确保正确的 PCB 布局。 来自功率级的返回电流应尽可能与信号返回电流分离、以创建稳健的系统。 这通常意味着为驱动器输出和功率级正确放置去耦电容器。 有关良好的驱动器布局示例、请参阅数据表中的第10节。

    如果您想详细了解不同原因的原因和动机、请参阅以下两部分文章:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt499/slyt499.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slyt512/slyt512.pdf

     如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题并包括特定项目的范围截图/原理图。

    此致、

    John