This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:产品申请(TPS7A85)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707327/tps7a85-request-for-a-product-tps7a85

器件型号:TPS7A85

可能涉及的人员、

我对 TPS7A85有疑问。

数据表指出稳压器的输出电压范围为0~5V。

但是、如果输入电源电压设置为6.5V 且外部电阻设置良好(例如、R1=12.4k Ω、R2=1.9k Ω)、则输出电压似乎也可以高达6V。

请问 TPS7A85是否支持6V 的输出电压?

我正在寻找输出电压为6V、输出电流超过4A 的稳压器。

非常感谢您的参与。

此致、

李钟源。

------------------------

KAIST IT Convergence 学院、资深 ENENEER

电子邮件:temuchin80@kaist.ac.kr

电话:82-10-5577-3449、82-42-350-4294

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jongwon,

    TPS7A85的设计、特性和测试结果表明、其输出电压最高可达5V  

    我们确实有一些专为更高输出电压和超过4A 额定电流而设计的线性稳压 器。您可以在我们的参数搜索中找到这些稳压器。  我 在这里为您填写了参数搜索中的 Vout 和 Iout 要求

    非常尊重、

    Ryan