This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:bq40z60单节电池放电

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707541/bq40z60-bq40z60-single-cell-discharge

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我有一个使用 bq40z60的电量监测计 PCB。 这是一个3节电池设计、我找到了一个板、其中电池处于欠压状态(CUV 和 CUVC)。  电池1和电池2的电压分别为3.50V 和3.52V、但电池3的电压为0.8V。 我检查了 bqStudio 上的电池电压、直接测量了电池电压、并对电池进行了去饱和处理以读取相同的值。

这是我第一次看到这个、有没有人有任何建议? 我知道几年前、Cell 1会不断放电、但我不知道这是如何解决的。 这两个问题都是由于电池平衡造成的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rezaul、

    您可能在该电池电路的某个位置有泄漏电流。 这可能是由杂散导线、焊料甚至 ESD 造成的。 请以0.8V 独立充电至大约3V、然后使用电量监测计开始为电池组充电。 您的电量监测计将自动平衡电池上的电量以对其进行均衡。