This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:电池充电电压调节精度的条件

Guru**** 2605175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706786/bq24038-condition-of-battery-charging-voltage-regulation-accuracy

器件型号:BQ24038

团队  

 电池充电电压调节精度(-1%~ 1%)的条件是什么

根据数据表、Ta 在-0.5%~+0.5%的范围内为25°C、但 在-1%~ +1% 的范围内没有条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:
    我目前正在研究获取该数据的条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:
    在25°C 环境温度下获取-0.5%至0.5%的数据。 另一个数据点是0C < TJ < 125C 的范围。