This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 此系列的 UCC2751x 器件是否采用 SOIC8封装?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27321, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707431/is-this-family-ucc2751x-of-parts-available-in-a-soic8-package

主题中讨论的其他器件:UCC27321UCC27531

我发现了一个延迟非常小的非常好的栅极驱动器。 UCC2751x 系列。

我想知道这款器件(或类似快速的 TI 器件)是否 采用 SOIC8封装。  我在搜索时找不到它。

谢谢你

Bob

N9NEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您询问 Ucc2751x、抱歉、该系列没有 SOIC 封装。 对于高速单通道 SOIC、我建议使用 UCC27531或更高的速度、但代价是延迟增加 UCC27321/2。

    如果您仍然找不到所需的栅极驱动器、请告诉我。
    谢谢
    Jeff