请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65070 主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 IPG-UI
您好!
我将在我的应用中使用 TPS65070 PMIC、并且 我希望根据我的应用要求对 PMIC 默认固件进行少量更改。 我对 TPS65070的编程部分有疑问、请让我对以下问题进行澄清:
是否可以根据我的应用要求进行一次性固件更新? 为此、我需要 USB 转 GPIO 接口模块和 EVM 板吗? 我无法通过支持电路板上的 TinsiinoIDE 的微控制器使用 I2C 线路?
提前感谢。