This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:器件关断后器件 DF 损坏

Guru**** 2605395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930, BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704702/bq78350-r1-device-df-was-broken-after-device-shutdown

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQSTUDIOBQ78350

尊敬的所有人:

我正在使用 BQ78350-R1和 BQ76930生产6s-4p 锂离子电池组。

当我们在大规模生产线上生产电池组时、一些器件会显示 SMBus 通信错误。

我们的生产流程如下所示。

1.将我们的 DFI 文件写入目标 PCM 并执行功能测试

2.组装 PCM 和蓄电池单元(芯组总成)

3.进行核心电池组功能测试

4.内核包测试后,通过 SMBus 发送关断命令。

5.然后,组装最终包装并进行最终检查。

在步骤5中、我们发现 SMBus 通信错误。

以下是错误信息和我们的调查结果。

SMBus 通信错误意味着 RSOC 显示771%、而其他命令代码无法接收。

※参见附加映像1

2.故障 IC 可能会通过 BQSTUDIO 覆盖 FW。

3.覆盖 FW 和 DFI 后、我们发送关断命令、但发现相同的故障。

4.要从故障 IC 导入 srec 并与中断前的 srec 进行比较、256字节数据似乎会更改为已擦除状态(0xFF)。

※参见附加的影像2,左:故障右:正常  

5.这些故障只在特定 IC 批次6AK-AC02上发现。 我们发现此故障共20个、共480个。 所有故障都是相同的现象。


如何解决?

image1:寄存器值

Image2:srec_diff 左  侧:右侧故障 :正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sake、
    如您所示、它似乎是闪存存储器的一部分损坏。
    这种情况似乎有3种可能的原因:
    在关断时更新期间、bq78350-R1会失去电源。
    bq76930会在关断期间引导、从而导致 bq78350-R1器件在电源不可用时启动
    bq78350的 VCC 不会通过复位电平完全转换。
    前两个电池组似乎不可能提供所需的电力、因为电池组中存在这两个电池。 在第三个检查中、检查 BMS 板中的电源总线在关断期间是否可以干净地进行电源转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的回复。
    我检查了上述三种可能性、但没有发现电源转换异常。
    所以我尝试了两个实验。

    1.将故障 IC 安装到 EVM 板。
    →观察到相同的故障。

    2.将 FW:BQ78350-R2写入故障 IC。
    关断次数超过100次时未观察到→故障。 然后返回到写 FW:BQ78350-R1、观察到相同的故障、并关闭了几次。

    总之、此故障取决于我们的 PCM 结构的固件版本而非固件版本。
    在 slubd3c 案中,下列条款得到确认。 与此故障有任何关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sake、
    上图中的"错误"文件显示了擦除的部分闪存。 这不会来自校验和计算。 在器件关断时、-R2很可能以不同的方式加载电源。 如果您认为部件损坏、请通过电源通道退回几个部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    >上图中的“错误”文件显示了部分已擦除的闪存。 这不会来自校验和计算。
    注意到。

    >当部件关闭时,R2很可能以不同的方式加载电源。
    很抱歉、但我无法很好地理解上述评论。
    请告诉我关断时序下-R1和-R2之间的运行差异。

    R2是解决此问题的方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sake、
    部件损坏或对电压有一些不寻常的敏感性。 在定制设计或 EVM 上不会损坏闪存。 R2不是有意修复的、-R1和-R2之间的关断没有已知差异、但可能会对电源负载产生不同的影响、因为代码可能是从不同的位置执行的。