This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电池管理-电量监测计论坛

Guru**** 2606605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705335/bq40z60-battery-management---gas-gauge-forum

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

首先、让我对链接的线程进行评论。  我在对新 bq40z60板进行编程时会遇到类似的行为、如2017年这个闭合主题中所述。

我发现、只要芯片上的固件版本与 bqStudio 选择的固件不同、bqStudio (v1.3.54.1)就会挂起。  对我来说、当我:

1) 1)在 bqStudio 与运行更新固件的其他电路板一起运行后、将新电路板连接到 EV2300。 它似乎无法应对变化和挂起。  我必须从任务管理器中将其关闭并重新启动。

2) 2)当我将黄金 srec 编程到新芯片中时。  新的 srec 包括将固件更改为4600_0_15。  由于芯片似乎预编程了4600_0_13固件、因此固件更改也会挂起 bqStudio。

问题:  

 是否所有 bq40z60芯片都附带4600_0_13 fimrware?

 4600_0_15是最新固件吗?

 "编程后执行"按钮在固件升级中有什么作用?  我们必须执行吗? o 编程后、我们是否可以仅重启电源?

谢谢、

 Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    您需要 bqStudio 1.3.80。 请使用该测试版。 对监测计进行编程后、请确保在 Battery Management Studio\config 文件夹中还有0.15版的 bqz。 编程新的 FW 后、您确实需要点击"execute (执行)"。 这是因为编程会将监测计从其正常执行模式转入另一种模式、您可以在该模式下更新 FW。 只是下电上电不会有帮助。 您需要主动发送 execute 命令。 0.15是最新固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我已经下载了1.3.86并将尝试它。   

    感谢您的支持!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!!! 新版本处理的固件更新要好得多。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    感谢您使用我们的监测计。 我们随时准备为您提供帮助。