This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 恒流源芯片建议

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707442/constant-current-source-chip-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS92691-Q1

我想选择一个恒定电流源芯片、外部 MOS、最大输入电压为40V、输出电流高于0.5A。 我自己选择了一个芯片 TPS92691-Q1、但性价比很低。

请帮助我选择具有高成本性能的芯片。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    我需要了解更多信息:
    输入电压范围?
    输出电压?
    所需的功能? 是否有调光、如果有、范围和类型是什么?
    您是否具有所需的拓扑?

    此致、