This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:原理图错误???

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706832/tps92692-q1-schematic-is-wrong

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

我对 TPS92692-Q1有问题

负载为 Nichia LED:6 LED 并联  

+ VF:34.9V

+输出电流:0.81A

我设计了原理图、但它不起作用。 当我使用6V - 3A 电源时、此原理图会耗尽电流(负载不变)。 我不知道这种情况的原因。  

我找不到原因、有人帮助我吗?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Iadj 设置为2.24V、2.24V/14 = 0.160V、0.160V/0.160 Ω= 1A。

    此外、34.9V * 0.81A = 28.3瓦、您的电源仅为18瓦(6V * 3A)、它需要更高的电流。 您还可能会在36 m Ω 时达到 RIS 的峰值电流限制保护、这可以在提供更大的电源后发现。 如果输入电流中没有纹波或效率因素、则平均输入电流为28.3W/5.5V = 5.15A。 在上述设置下、电流为37A/5.5V = 6.7A。 RADJ1需要从41.2K 欧姆变为28.7K 欧姆、以便在 RCS = 0.160欧姆时将电流设置为0.81A

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    首先、您能告诉我、这个原理图我正在设计中、对吗?
    我尝试了6V - 6A、但它没有变化、它只需要6A、但电压仍然下降大约0.8或0.9V。
    我不知道 IC 是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    D1 SS12P2吗? 这是一个20V 的二极管、需要至少为60V。

    您是否将 RADJ1更改为较低的值? 您可以尝试此操作。 将 RADJ1更改为4.99K 并查看是否加电、或将 RCS 更改为1 Ω。

    如果输入电压较低、电路将消耗更多电流、因此最好将输出电流设置得低得多、以查看电路是否通电并在开始工作时开始增大。 如果它的功耗低得多、则其他问题也会出现。

    上电时、6A 时的6V 电压仍然不够。 此外、您还必须确保连接到电路板的电线上的压降很小。

    此致、