This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76930/40 REGSRC 和 REGOUT 引脚

Guru**** 2606045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707332/bq76940-bq76930-40-regsrc-and-regout-pin

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76930

如果我们不使用 BQ76930/40 CHG、DSG 和外部 LDO、我们无法连接 REGOUT 和 REGSRC 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    REGOUT 也用于内部操作。 该器件必须在建议的正常工作范围内具有 REGSRC、并在 REGOUT 引脚上具有一个电容器。 如果没有外部负载、则电容器可能处于建议值的小范围内。