This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40170:[Webbench] FET 更改错误

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704704/webench-tools-tps40170-webench-fet-change-error

器件型号:TPS40170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我是 TI 韩国 FAE (Roy Park)

我在 TPS40170 Webench 仿真中有一个问题。

在我的仿真原理图中、有 M1和 M2 FET。 我想将 M2更改为与 M1相同的部件。 但这是不可能的。

如何解决?

请查看  此链接、它是我的仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在将其移至 Webench 论坛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朴相一、

    该器件具有双 MOSFET 解决方案实现、其中在更改一个 MOSFET (M1或 M2)后、WEBENCH 尝试为其找到适合给定条件的对。 目前、WEBENCH 没有为该器件选择单个 MOSFET 的选项。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的回答。 顺便说一下、我的意思是、两个 FET 应该是相同的。

    但当我首先创建仿真时、这些是不同的。 我无法更改它。

    请查看我的链接并提供有关如何获取相同 FET 器件的指导。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朴相一、

    目前、我们没有为该器件的 M1和 M2选择相同的 FET 的功能。

    谢谢、此致、
    Harish