This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:退出学习模式标准

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705238/bq24780s-exit-learn-mode-criteria

器件型号:BQ24780S

您好专家、

我的客户想要了解退出学习模式的标准。 我知道 <Vdepletion or #BATPRES is pulled high to determine IC in learn mode or not, for hardware. 、我们应该检查是否存在 对于固件、我们应确保启用学习模式。 我们还有其他标准吗? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    您会给出一个很好的总结。 我没有其他条件来启用/禁用学习。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王!!

    感谢您的快速回复!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我的客户遇到了所有主板的现有学习模式(故障率为100%)。 它们首先进入学习模式、运行重新加载模式、我们的充电器将自动退出学习模式。  我的客户检查电池 电压是否大于3V、他们使用3.1V 电压电池。

    我将向您发送有关波形的电子邮件。

    请帮助您检查,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池电压低于耗尽阈值或 BATPRES 上升沿可复位记忆位。

     

    如果 BATPRES 信号是干净的、请 将 BAT_DEBL_VTH 设置更改为"00" 以查看任何差异。