This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:我能否用电流互感器替换 Rsense、从而提高高负载下的效率。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704658/ucc28180-could-i-replace-the-rsense-with-a-current-transformer-so-that-i-can-improve-the-efficient-in-high-load

器件型号:UCC28180

 我已将 Rsense 替换 为 SCH 上的电流互感器

但 PF 很低、输入电流波形非常糟糕。μ A

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的电路中的电流互感器仅感测 MOSFET 漏极电流剩余值。
    您需要感应电感器电流、即 MOSFET 电流和升压二极管电流之和。
    因此、您需要在二极管路径上添加另一个电流互感器。 然后添加带隔离二极管的电流互感器的输出。
    或者、您可以使用一个双初级电流互感器、其中一个初级环路位于 MOSFET 漏极上、另一个初级环路位于升压二极管的阳极上

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     那么 、如果我像 SCH 那样更改电流互感器的位置、它是否可以工作?

    或者,您能否将应用程序案例发布 给我。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流互感器在草图中所示的位置不起作用、因为  此处有一个较大的直流分量。

    您可以尝试上面显示的电路。

    电流互感器具有一个双初级绕组。 一个初级测量漏极电流、另一个初级测量二极管电流。

    由于初级侧异相连接、因此平均磁通量为零、变压器不会饱和。
    次级侧的桥式整流器将根据需要测量整个电感器电流。

    此致

    John