This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50EVM-561无法通过 Linux 内核驱动程序读取数据

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707292/linux-bq40z50evm-561-bq40z50evm-561-not-able-to-read-data-through-linux-kernel-driver

器件型号:BQ40Z50EVM-561

工具/软件:Linux

您好!

我购买了 BQ40Z50EVM-561并在 IMX6SOLOX 板中连接了锂离子电池。 我可以通过 i2ctool 读取数据、但当我想将其作为内核级驱动程序加载时。 我在下面的位置找到了该驱动程序。 我在内核中添加了这些文件并进行了编译和引导。 我看不到任何电池数据。 有人能帮您解决这个问题吗?

https://github.com/tibms/kernel-4.4/tree/release/drivers/power/bq40z50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhamodharan、

    遗憾的是、我们不提供访问寄存器的代码示例。 但是、请注意协议是 smbus。 您可能违反了一些超时注意事项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DTS 文件中是否需要进行任何更改或需要在 DTS 文件中添加任何配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我不熟悉可能使用的任何配置文件。 但是、我知道这是一个标准 SMBus 测量仪表(SMBus 是 i2c 协议的子集)。 因此、使用标准通信驱动器时、您应该能够与监测计以及任何其他 SMBus 器件通信。 请确保您正在地址0x16处寻址监测计。 这可能是您在驱动程序中错误指定的内容。