This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于背光的 LED 驱动器问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707229/question-of-led-driver-for-backlight

主题中讨论的其他器件:TPS61197

我对用于背光的 LED 驱动器有疑问。

我们将按照以下条件查找 IC。

-用于背光

-一个通道

- LED 为5~10 Ω 串联

每通道电流为1.0~1.2A。

尚未确定输入电压。

升压、降压、降压-升压、 两种方法都没有问题。

请告诉我们推荐的 IC。

我们找到了 TPS61197。

还有其他好产品吗?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、
    LED 电流过高、到目前为止 TPS61197是一个不错的选择。