This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556 -器件型号和"仅 PWM & quot;

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706929/lp8556-lp8556---partnumber-and-pwm-only

器件型号:LP8556

我对 LP8556有2个问题。 我们有两个关于数据表的问题。
在第3页上、针对封装类型3指定了不同的器件。 LED 通道计数5、4或6。 遗憾的是、我们在数据表中的其他任何位置都找不到该细分。
您能告诉我们这些器件有何不同、在哪里有何不同?

第二个问题也适用于第3页。 Device Option 列显示"PWM Only"-建议用于不在 I2C 主设备上的系统。
在我们的设计中、我们希望使用 I2C。 第4页的引脚排列还列出了 WQFN 类型的 I2C 引脚。
出于安全考虑、WQFN 类型是否还提供 I2C 功能的问题。 引脚排列错误或"PWM ONLY (仅 PWM)"有点太硬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于您的问题:
    1) 1)有关寄存器默认值的详细信息、请参阅第36页和第37页
    2) 2) I2C 可供使用、一旦标记为"仅 PWM "、则意味着在默认情况下使用 EPROM 中的值、客户只能使用 PWM 输入进行调光、器件就可以工作了。 对于其他器件、需要 I2C 读取和写入来开启背光。