This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:可以将 C18更改为1nF

Guru**** 2606045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706744/lp8860-q1-may-i-change-c18-to-1nf

器件型号:LP8860-Q1

大家好:

在图片中、我是否可以将 C18更改为1nF 或将其移除?

BTW、C18和 R15的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C18用于去除高频噪声。 如果对 PCB 布局进行了优化以最大限度地减少噪声耦合、则基本上可以将其移除。 也可以考虑1nF、但它对高频噪声无效。