This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:TPS565201并联以获得10A 输入输出

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707297/tps565201-tps565201-in-parallel-for-obtain-10a-in-out

器件型号:TPS565201

尊敬的 TI:

我是 Valerio、我为我的应用创建了一个直流电源设计。我的输入电压为12VDC、我需要输入电压为3V3VDC 10Adc。我使用 TPS565201创建了2个设计、我并联连接到同一个分区电阻器。从这2中可以输入电压为3V3DC 和10A。谢谢。致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好销售、
    不能、TPS565201不支持并联结构以支持10A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 TI 的帮助。我尝试在我的应用中修改电路。谢谢此致 Vale