This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:超低 IQ 升压要求

Guru**** 2493125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707368/tps61099-ultra-low-iq-boost-requirement

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TPS61098

您好、Sirs、  

我正在寻找超低 IQ 解决方案和以下规格、您是否有比 TPS61099更好的解决方案? 谢谢。

输入电压:0.7Vmin 至1.5Vmax

输出电压:2Vmin 至3Vmax

输出电流:~200mA

可调 IQ 需要低于800nA。   

 

黄莫莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Molly、

    我们有 TPS61098、它比 TPS61099的 IQ 更小。 但是、输出电流能力低于200mA。
    我是否可以知道客户为什么需要这种高输出电流?