This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:需要在输入端提供的截止电压、以获得5V、5A 电流

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707296/tps54531-cutoff-voltage-that-need-to-be-given-at-input-to-get-5v-5a-current

器件型号:TPS54531

大家好、

这里我使用的是带7.4V 电池的 TPS54531,因此我需要知道在输入端需要提供的截止电压(即最小输入电压),以获得正确的5V、5A 输出。

如果我提供5V 输入、我将获得5V 输出和5A 电流、请建议这样做。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电感器、MOSFET、二极管的 DCR 和 PCB 的电阻上存在压降、因此它取决于您使用的器件类型。

    此致、
    肖恩