This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:最大 Vsense 电阻器限制?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707090/ucc28180-max-vsense-resistor-limitation

器件型号:UCC28180

大家好、团队、

当客户谈到 Vsense 电阻器功率损耗时、他们希望增加总电阻、您可以建议的最大限制是什么? 该 EVM 的电流~1Mohm、过低、能否达到10Mohm? 您能否帮助计算 PFC 输出电压调节影响?

谢谢。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    如果客户担心 Vsense 电阻分压器上的功率损耗、只要 RFB1和 RFB2之间的比率保持不变、就可以增大电阻器、因为它基本上是分压器。
    我已经连接了 Excel 计算器工具、该工具在计算 RF2和总功率损耗方面做得非常好。 数据表中未提及任何绝对最大额定值、但 OVP 和 UVD 触发电压电平将根据您选择的 RFB1/2电阻器而变化。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    区域

    www.ti.com/.../getliterature.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、
    这是一个经常出现的问题、有两个问题
    影响感应电阻器上限的电阻器:
    (1) UCC28180的电压检测放大器的输入偏置电流上限为250nA
    例如、如果使用输出为400V 的10M Ω 部件、则分压器链中的感应电流为40uA
    因此误差可能为0.625%。
    (2)对于高感应阻抗、应注意保持 PCB 表面清洁或防止湿气和污垢沉积、这些物质充当感应电阻器周围的泄漏路径。 湿度路径上的高电压将有效降低上部感应电阻器值。
    这可能会导致 VOUT 和 VOVP 中出现无法检测的漂移。 上部电阻器周围的泄漏将导致 VOUT 漂移、而下部电阻器上的泄漏电流将向上漂移。 可以通过在 PCB 上使用保形涂层来缓解这种影响。
    有时、通过将2个或更多大值电阻器串联来实现较大值的上电阻器、这会增加漏电效应。

    可以使用大于1M 欧姆的感应电阻器、但缺点是输出电压精度降低。
    此致
    John