This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:当输出为正/负6.2V 时、使用正确的 RC 设计我们的 HW sch

Guru**** 2826845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706953/tps65131-q1-when-output-is-positive-negative-6-2v-design-our-hw-sch-with-correct-rc

器件型号:TPS65131-Q1

在数据表中,只有针对 Vout=10V 的 RC 建议,当 Vout=6.2V 时,RC 应该是什么?  如果我们选择相同的 RC 值(输出电压= 10V)存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    数据表第13页的第9.2.1.2节提供了用于计算设计值的简单公式。 唯一需要计算的值是 R1、R2、R3、R4、C9和 C10。 根据数据表中的设计要求和+/-6.2V 的 VPOS/VNEG 设置电压、我计算了以下值。 请为您的设计选择最接近的标准可用组件值。

    R1=534.4K

    R2=130K

    R3=619.4K

    R4=121.2K

    c9=12.7pF

    C10=12.1pF

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、辽卡特。