This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:用于短路检测的 TPS23754PWP、

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705507/tps23754-tps23754pwp-for-short-circuit-detection

器件型号:TPS23754

当 TPS23754用于短路检测时、
尽管 IC 关闭、但没有输出电压、但仍具有输出电流、
PWM 仍在振荡、PWM 频率未改变。
只有占空比 H/L 发生变化。
PR9 (RCS)=0.13,IO=5.XA,Vo=2V
PR9 (RCS)=0.26,IO=4A,Vo=0.09V

我想问:
1、如何修改、短路时不会出现输出电压和电流。
2.短路时 PWM 的机制是什么? 更改占空比 H/L 比? 更改 PWM 频率?
3. CS 计算公式是什么?

如果需要原理图计划、请发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    在美国休假的情况下、此帖子可能会延迟;但是、将尽快发布答案。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有更新吗? 谢谢。

    周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    我们通知客户、如果过流、TPS23754可能会进入间断模式。 但是、客户想知道 TPS23754如何在电源不足的情况下向 CPU 发送警报信号。 谢谢。
    周德熙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    CPU 位于电缆的 PD 侧还是 PSE 侧? 如果它在 PD 侧、CPU 是否由电源转换器的次级侧供电?

    如果触发过流事件、PSE 应发出标志。

    -Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    从波形中可以看出、它不是在 HIP 模式下、当电路短路时、占空比会增加。

    BTW、项目仅为 PD、并使用从市场上购买的 PSE、PSE 端什么也没有。

    以下是客户测量的波形:

    C1:VIN C2:Vout C3:VDS (pr.) C4 Vx'mer (秒)

    正常工作-

    短路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    尝试增大偏置绕组的串联电阻、直到出现断续。

    您能否发送原理图?

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    谢谢、我会尝试一下。

    请帮助检查原理图中是否有任何需要改进的地方。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    已作为以下链接发布:
    e2e.ti.com/.../707276