This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:如何将 PSE 功率分配限制为所有级别(1...8)

Guru**** 2492865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707132/tps23880-how-can-i-limit-the-pse-power-allocation-to-all-classes-1-8

器件型号:TPS23880

我正在设计 PoE 直通设备、需要将 PSE 的功率限制为其中一个级别(1…… 8)。

寄存器0x29允许使用4...8类。 也可以设置3类(2P 或4P)。 但是、我看不到如何将可用的 PSE 功率限制为1级和2级。

感谢您在这方面的帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silvio、

    感谢您使用 TPS23880。 TPS23880的寄存器0x29在上电时只能将端口限制为15W。 如果连接的 PD 是1级和2级、TPS23880会自动将端口功率限制为 PD 的分级级别。 如果您希望将端口功率限制为1类或2类、而不考虑 PD 的分类级别、则可以在寄存器0x29中设置15W、然后在寄存器0x10h 中的 PEn 位设置完毕后、将寄存器0x1Eh 中的 PCUT 值更改为0x21h。 请在 TPS23880数据表寄存器说明中查看0x1Eh 至0x21h 的详细信息。 BTW、我很想知道您为什么要将端口功率限制为1级和2级。 谢谢!

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的快速详细答复。 由于我们的目标是一个可进行菊花链连接的直通器件、因此每个器件都从其上一代器件接收某种功率等级、例如3类。 为了避免整个链过载、并且器件也会消耗一些功率、该器件应降低其 PSE 端口上的暴露功率等级。

    如果没有限制1级和2级的选项、我们很可能需要最终使用3级、并使用策略寄存器安装限流器。

    此致、

       Silvio