This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:关于 EN 引脚控制

Guru**** 2606035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706230/tps2420-about-en-pin-control

器件型号:TPS2420
主题中讨论的其他器件: LM3880

您好!

让我来谈谈 TPS2420 EN 引脚。
客户希望对 EN 引脚状态进行外部控制。
您能告诉我 推荐的 EN 引脚控制方法吗?
请告诉我所附序列的问题。
当 EN 在启动时序中打开时、我对故障保持警惕。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    下面是 LM3880简单电源序列发生器的时序图。 当 LM3880 通电且 EN=0时、FLAG 输出将处于低电平模式。 这将启用下游 TPS2420器件。 这是否适合您的系统?

    TPS2420器件保持关闭模式。 在 EN\和 GND 之间使用另一个47k Ω。 这将上拉 3.2V 电源分频、并将下游 TPS2420器件保持在关闭状态。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    您可以确认这一点吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh-San、

    感谢您的友好支持。
    我向客户报告了您的建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区