This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负电压 ORing 电路

Guru**** 2606265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068, TPS23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705872/negative-voltage-oring-circuit

主题中讨论的其他器件:LM5068TPS23525

您好!

我们将 TPS2412PW 用于+24V、10A 的 ORing 电路。 没关系。

我们还设计了直流/直流转换器和交流/直流转换器、两者均提供-15V、5A 电流。

如果交流/直流转换器发生故障、直流/直流转换器将自动加载。

现在、我们必须为-15V (负电压)设计 ORing 电路。 (我们必须组合两个-15V、5A)。 请推荐任何 IC 或设计。

此致、

A.S.Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.S.Bhushan:

     目前、TI 没有任何能够切换或电源多路复用负电压的 IC。 请问您的应用是什么?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    感谢您的回复。 我可以使用 LM5068吗?

    此致、
    A.S.Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 A.S.Bhushan:

    请查看-ve 热插拔和双路 OR-ing 控制器 TPS23525、如果您有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh 先生、
    感谢您的回复。
    根据 TPS23525的数据表、标题本身表明它是-48V ORing 控制器。
    它是否会在-15V 电压下运行?
    我认为它应该起作用。 不是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、其工作范围为–10V 至–80V DC

    此致、
    Rakesh