This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056 VCC 工作范围

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707080/ucc28056-ucc28056-vcc-operating-range

器件型号:UCC28056

您好的支持团队、

我的客户在其设计中使用 UCC28056、他们想知道 UCC28056的建议工作 VCC 范围是多少。 数据表仅为最小值、典型值和最大值指定了12V 电压、但我的客户未使用 UCC25630x 为 VCC 供电。 请建议推荐用于 Redstone 的 VCC。

谢谢你。

此致、

Wei-Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    请使用介于11V 和34V 之间的 VCC 电压。 11V 是最小 VCC 导通阈值。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    明白了、谢谢。

    此致、
    Wei-Hao