This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:LM2676S-ADJ/NOPB 部分的引线未镀层

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705439/lm2676-lead-is-without-plating-for-the-part-of-lm2676s-adj-nopb

器件型号:LM2676

您好!

今年2月、我们从 Mouser 收到了100件 LM2676S-ADJ/NOPB。 现在、我们获得了客户反馈、该器件应根据数据表具有镀锡引线、但实际器件没有镀锡。引线颜色为金色(请参阅随附图片)。 请帮助确认此问题的原因。 现在、我们的客户正在等待我们的回复。 请尽快回复我们。 谢谢。

这100件的批号如下

1736+5.

7389253EM7

1744+5.

7439679EM7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我目前还不确定。 请留出一些时间回答问题。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的客户正在等待我们的回复,请尽快帮助我们回答。
    RGS!
    Jason
    2018年7月5日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的客户还想知道、如果在不同的气候条件下在现场使用、它(不镀层)是否会导致潜在故障、例如部件腐蚀。
    RGS!
    Jason Wei
    2018.7.5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将其发送给产品工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、但我需要尽快获得答案、因为我们的客户正在寻求我们的答案。

    根据您的规格、此器件应使用镀锡铅。 如果有可能、该器件不是 LM2676S-ADJ/NOPB、而是 LM2676S-ADJ、因为这两个不同器件具有相同的标记。  LM2676S-ADJ 的铅镀层

    RGS!

    Jason Wei

    2018.7.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们的封装组的响应:

    这是镀锡部件。 客户是否仅在回流后看到这种情况,或在更换新的产品后也会显示同样的“变色”?

    如果是之前的 SMT、我建议使用样本的 EDX/横截面进行进一步调查、以检查是否存在任何污染物和 Sn 厚度。

    如果在 SMT 之后、我们可以询问回流条件以及回流过程中提供的任何 N2。

    请参阅上述问题。

    我会将您的问题反馈给您。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    对于该问题、是在回流后。 今天我们确认了这一点。 对于 LM2676S-ADJ/NOPB 的这一部分、我们仍有一些库存、 它们 来自我们的另一家供应商。 它们  没有任何问题、  而且是镀锡铅。 今天、我们测试了相同回流焊曲线中的一些器件。 回流后发现同样的问题。目前在回流过程中未提供 N2。 今天、我们也对其进行了验证、如果我们在回流过程中提供 N2、问题就会消失。

    下面是我们的回流焊曲线。

    在这里、我想知道在回流过程中是否必须为您的器件提供 N2电源? 在哪里指定了它? 就像我在您的数据表中找不到该要求一样。 如您所知、如果我们在回流过程中提供 N2、成本将会增加。 通常、我们不会提供 N2。

    从我的角度来看、我认为您的镀锡不能承受高温、我们还使用了其他一些具有镀锡铅的器件、我们从未发现过这样的问题。

    其他人、对于这种变色问题、它将来会影响部件功能还是可靠性?  

    RGS!

    Jason Wei

    2018.7.9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以将电子邮件地址发送至 simpleswitchereapps@ti.com、我会
    让您与我们的封装工程师联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的邮件地址是 jason.wei@enics.com

     

    RGS!

    Jason Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我向 simpleswitchereapps@ti.com 的地址发送了邮件,但从邮件系统收到了发送失败信息。
    今天、我们对此问题进行了进一步调查、我们可以看到在从黄金层上刮掉后镀锡。 因此、这一问题是、在回流过程后、只有镀锡表面变色。
    那么、我想知道这种情况的原因是什么? 在回流过程中、除了电源 N2之外、我们如何解决此问题?
    在这种情况下、如果它将来会影响部件功能或可靠性、或者如果它会导致潜在故障、例如在不同气候条件下在现场使用部件时发生腐蚀? 我们希望获得此问题的答案、因为已将此问题的某些 PCBA 发往客户、客户正在就此向我们寻求帮助。
    希望您能尽快回复我们!

    RGS!
    Jason Wei
    2018.7.10.