This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138:未找到器件未检测到 ROM

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706753/ccs-ucd3138-ucd3138-no-devices-found-no-rom-detected

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好  ,我最近学习了 UCD3138HSFBEVM_029演示板。  

我在将代码下载到演示板中遇到了严重问题。  

一天、 我下载了一个未清除中断标志位的程序、之后我尝试将 ADC_EXT/SYNC 和 TMS 接地、但仍然没有变化。  同时,我通过“UCD3xxx Device GUI”下载代码, “No ROM detected” (未检测到 ROM)和 “No devices found”(未找到设备)。  固件下载接口也报告了错误。  那么、我希望知道如何解决这些问题?

期待您的回复、  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 main()函数的开头应该有一条语句:

    if (GioRegs.FAULTIN.bit.FLT3_IN = 0)

     clear_integration_word_();

    如果在编译代码时启用了此语句、则可以将器件重新启动以返回 ROM。

    在器件复位或上电时、引脚 FLT3需要保持低电平。

    否则、您需要更换芯片。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    我是根据您的建议进行的、并决定更换芯片。