This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54331:它是否适合用作反相降压/升压?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705443/tina-spice-tps54331-is-it-suitable-as-inverting-buck-boost

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、TI、

我一直在尝试将您有关反相降压/升压用法的应用手册(SLVA317B)修改为 TPS54331、其中 Vin=5V、几个 Vouts 从-5V 到-20V、但在 TINA-TI 中进行仿真始终会导致-90V 的输出电压、无论我发生什么变化。 我尝试了 TINA-TI 库中的模型和 Slim041a.TSC 中的模型。

这是器件的限制还是器件模型的限制?

我知道在这种情况下有更适合的器件、但我想将我们正在运行的生产中的器件重复用于一些构建...

提前感谢您、

Guenter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -90V 已超过 TPS54331绝对电压、因此这应该是模型限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。

    但问题更像是"在 RL 中烧坏了、就像在仿真中一样、还是该模型不适合反相降压/升压设置?"

    我想我下星期会尝试一下,如果它被烧毁,我会张贴一张照片:)

    谢谢、

    Guenter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guenter、

    测试结果如何? 请在您尝试后告知我们。

    此致、
    肖恩·尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我对我们的24V -> 12V @ 2A 转换器板进行了快速脏污测试。 我刚刚在24Vin 和12Vout 之间施加了5V 电压、并在原始设置的接地引脚处获得了-12V 电压。 (我没有调整任何内容)

    负载为65mA @ 12V 时、电路采用165mA @ 5V 输入。 将两个22uF X7R 电容器从输入端焊接到"新接地电位"会导致输入端产生350mV 的纹波。

    是的、我要说器件在该设置中工作、现在只需对其进行调优。

    谢谢、

    Guenter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错、祝您好运。

    此致、
    肖恩·尼