This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138PFCEVM-026:与 DAC 模块面临的 EADC 模块问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705762/ccs-ucd3138pfcevm-026-problem-of-eadc-modules-when-confront-with-dac-module

器件型号:UCD3138PFCEVM-026

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

在培训视频中、它说明了 EADC 模块是9位有符号寄存器(ERROR_VALUE) 、该寄存器被馈送到 CLA 滤波器中以进行补偿计算

但在 PFC EVM 中 ,电压环路应为 DAC 寄存器生成10位 I ref 值(因为 DAC 为10位)

但是对于电流感测结果(EADC)、它仍然是9位值、 我找不到 ERROR_VALUE 的"移位"操作的位置。

对于 DAC 减法、电流检测值应为10位。

我怀疑这是 EADC 模块、而它正对 DAC 模块、它是硬接线线路  

哪个获取 eADC 值(10位 ABS_VALUE、从模块自动计算并传递 DAC 模块)而不是 ERROR_VALUE?

感谢您的回复、

Tom Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EADC 测量误差信号。  

    误差=基准(DAC)-电流反馈

    EADC 模块将该模拟误差信号转换为9位有符号数字信号。  

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基准和电流反馈不需要具有相同的位宽?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流反馈信号是模拟信号。

    EADC 输出和 DAC 不需要相同、而是宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是模拟信号。 我想不清楚这是一个数字化信号。 谢谢