This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2112:电源电流和泄漏电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706865/tps2112-supply-and-leakage-currents

器件型号:TPS2112

您好!

即使测试条件相同、IN1和 IN2之间的最大电源电流也不同。(TPS2112数据表第3页)

Q1.这种差异的 the 原因是什么?
   端子测量在哪里?

问题2.在以下情况下 、OUT 引脚与 IN2之间是否存在泄漏电流?
   IN1=5V
   IN2=0V
   VSNs=0V
   /EN=0V

   OUT=IN1

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seishin、

    虽然测试条件相同、但 IN2有效、这会导致 IN2引脚上的泄漏更少。 如果您注意到、启用 IN1时也会出现一个条件、并且两个通道的行为都相反。 它们之所以不同、是因为一个电源处于活动状态、另一个电源处于非活动状态。

    对于 Q2、您可以查看"反向泄漏电流至 INX"规格、该规格指定反向泄漏典型值为0.3uA、最大值为5uA

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alek:

    感谢您的快速回复。

    我理解您的意见。

    此致、
    Seishin