This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317DC/压降电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM3480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704651/lm317-lm317dc-dropout-voltage

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: LM3480

我无法在数据表中找到压降电压(对于不同的负载电流值)。 如果可能、请提供压降电压与负载电流之间的关系曲线、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    请参阅下面复制的数据表中的图1、以方便您使用:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应!

    您能否提供 您从其中捕获此曲线的数据表链接?

    尽管我找到了此 数据表 、但它没有任何压降电压信息。  

    此外、我使用的器件是  LM317DCYRG3。 您能否说明 上述压降电压曲线是否适用于我使用的器件?

     

    此致

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供您从其中捕获此曲线的数据表链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、耐受、

    对美国假期的延误,我表示歉意。

    我错误地从 LM3480数据表中获取了压差曲线、因为您参考了该产品上的帖子我打开了错误的数据表。 正确、LM317数据表中没有压降与输出电流间的关系曲线。 抱歉、我对您的问题误解了。

    LM317最初由 National Semiconductor 发布。 请允许我在一两天内为您找到此信息。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryan

    如果您能够在星期二之前提供此信息、那将非常棒

    此致

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    请在下方找到 LM317压降曲线。  如数据表中所述、建议 LM317提供3V 余量(Vin - Vout)以确保稳压。

    非常尊重、

    Ryan