This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CT 引脚的电压约为 TL7700

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706163/voltage-of-ct-pin-about-tl7700

主题中讨论的其他器件:TL7700

我们有关于 TL7700的问题。

请告诉我们 施加到 CT 引脚的电压。

CT 引脚的电压不取决于 CT 的电容。

 我们可以使用以下公式计算电压。

这个想法是正确的吗?

两端电容电压: V=Q/C、Q=I*t

V=I*t/C
 =ICT*(CT*10^5)/CT
 =15uA*10^5
 =1.5V

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahiro-San、

    我将通过一些基准测试来验证这一点、并将报告我发现的情况。

    谢谢、
    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽高郎

    CT 电容器充电至1.5V 的内部基准电压。 一旦 SENSE 引脚上的电压达到0.5V、电容器就开始充电。 电容器以典型值为15uA 的恒定电流源进行充电。 延迟公式来自电荷和电容器关系 I = C dv/dt。

    当您求解延迟的 dt 时、您得到:

    延迟= C * dv/dt、当您替换正确的值时、您会得到:

    延迟= C *(1.5V/15uA)

    我希望这能回答你的问题。 如果您有任何疑问、请告知我们。 谢谢!

    Michael