This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455A:BQ76PL455A

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705252/ccs-bq76pl455a-bq76pl455a

器件型号:BQ76PL455A

工具/软件:Code Composer Studio

如何禁止检测 PL455的 UV_FAULT/OV_FAULT、AUXUV_FAULT/AUXOV_FAULT、CMPUV_FAULT/CMPOV_FAULT?

我们的 PL455器件可能会收集多个电池组、例如跨接盒、因此需要保持一定的方式/多路收集、因此它收集的电压<=0。

因此、我想禁止检测上述故障。

在手册中、找到寄存器0x6e-6F 来屏蔽故障输出。

根据手册、UV/OV 等故障应影响平衡和开路检测、希望这些故障检测功能可以关闭、而不仅仅是阻断其输出。

我还没有找到如何关闭这些寄存器?

2.如何查询开路测试结果?

检查寄存器0x13。 可通过将 BAL_CONTINUE 设置为忽略 FAULT.Register 0x14-15来执行平衡/开路检测控制。

但未找到用于查询开路检测结果的寄存器?

PS:对于第一个问题、最好能够屏蔽指定数量的 VSENSE 通道的 UV/OV 故障检测。查看手动寄存器定义、不应执行该定义。

与您确认、是否有任何方法可以实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看我是否正确理解了您的问题。
    请查看数据表。 正确设置通道数、则未使用的通道不会导致 OV/UV 故障。
    2.在数据表中搜索"挤压"。 您将在此处找到 OWD 信息。 如果您按规定指定 Vsense 的数量、则不会有 OV/UV。