This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bq40z50无响应

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706152/bq40z50-r1-bq40z50-unresponsive

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

您好!

我尝试解开 bq40z50电量监测计、但从这个论坛上采取任何方法似乎都不幸运、我不确定我的命令是否有任何问题。 有什么想法吗?

谢谢、

Sidney

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请先禁用仪表板。 在"视图"菜单中、单击仪表板以将其打开。 然后单击仪表板上的绿色栏。 它将变为红色。 完成此操作后、请将 unseal 命令背对背发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    感谢您的答复、即使我尝试关闭板、unseal 命令仍然不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidney、

    您还需要在 bqstudio 上停止扫描。 命令(2个字节)必须背对背发送。 当您尝试解封仪表时、请勿记录、刷新或读取仪表中的数据。 等待命令发送、然后读取寄存器。