This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:使用 LMZ23610电源模块实现低效率。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707152/lmz23610-low-efficiency-by-using-the-lmz23610-power-module

器件型号:LMZ23610

您好的团队:

使用 LMZ23610电源模块可实现极低的效率。

输入电压为18V、输入电流为1.033A

测得的输出电压为4.863、输出电流为2.4A。 效率仅为62.8%。  

在室温下工作时、芯片的温度正常。

导致效率如此低的原因是什么? 有什么改进方法吗?

此致。

Shuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuo、

    您能否为我提供原理图和布局以了解您的电路? 我运行的 Webench 设计的 Vin=18V、Vout=5V、Iout=2.4A、仿真效率为88%。

    WEBENCH:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。  在设计 电路板时、我还使用 Webench 设计、几乎遵循了设计工具。 当我仿真时、效率也显示为88%。 我已附上我的原理图。 是否知道为什么效率太低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuo、

    C3应该是 CFF 吗? 只是为了确保它是 CFF、那么它应该与 Vout 和 FB 之间连接的 R2并联。

    此外、您如何测量输入和输出电压? 您是否在模块的引脚上测量它? 我想排除测量期间的任何 IR 压降问题。

    在 LMZ23610EVM 上收集了数据表效率测量值。 对于输入电压= 18V、输出电压= 5V、输出电流= 2.4A 的应用、其效率应~85%、如 数据表图1所示。