This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:输入电容器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707055/lms3655-input-capacitors

器件型号:LMS3655

尊敬的所有人:

输入电容被写为“该器件被设计成与降压稳压器输入端的陶瓷电容一起使用。” 数据表中。
这是为什么? ESR?
当我们使用不同类型的电容器时、我应该基于哪种规格?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pan、您好!

    通常、您需要为输入电容器使用陶瓷电容器来提供转换器所需的输入。 陶瓷电容器具有较低的 ESR、其优点是可实现较低的 VIN 纹波。 我相信、输入电容器至少需要一个4.7uF、X7R、50V 的陶瓷电容器。

    谢谢
    -Arief