This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最适合摄像头传感器应用

Guru**** 2927710 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV711, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706901/the-best-for-camera-sensor-application

主题中讨论的其他器件:TLV711LP5907

您好!

对于摄像头传感器应用、PSRR 是关键参数。 但将数据表中的 PSRR 记录到测试结果中仅供参考。

此类最终产品是否有任何明星产品或成功历史?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    对于摄像头或图像传感器、LDO 必须在三个主要规格中具有出色的性能:PSRR、噪声性能和输出电压精度。 LP5907是传感器模块的最爱、尤其是在为模拟电压轨供电时。 如果您需要节省一些空间、我们的 TLV711在1.5 x 1.5mm 封装中集成了2个具有极高 PSRR 和低噪声的 LDO。

    这两种解决方案应该是适合您的系统的好解决方案。 请告诉我们这些内容是否符合您的要求、或者我们是否需要对器件选择进行微调。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    明白了、感谢您的帮助!