This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:是否可以不使用两个或三个输出?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707170/lp8758-e0-is-it-possible-to-not-use-two-or-three-of-the-outputs

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件:LP8758

我们在产品的前一个版本中成功使用了 LP8758。  现在、我想再次使用它、但我们不需要所有输出。  是否可以断开未使用的输出?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steimle 先生、

     感谢您使用我们的器件!

     是的、可以祝贺该器件仅使用其全部4个降压转换器的一部分;只需将未使用的降压转换器的电源输入 VIN_Bx 连接到 GND 并将其输出 SW_Bx 保持断开状态。  

     如果您有更多问题、请告知我们。

     谢谢!

     Phil