This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS82740A:仿真似乎具有不正确的 Iin 和 Iout 值

Guru**** 2603465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706484/webench-tools-tps82740a-simulation-seems-to-have-incorrect-iin-and-iout-values

器件型号:TPS82740A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我不认为它在尚未启动时应该具有1安培的输入??  除非高侧开关被打开100%...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    感谢您在此处发帖。 您可以再次尝试发布图像吗? 我没想到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    请注意、上图中的值"1"是探头名称。 要查找任何参数的值、请单击标记并将光标悬停在下图所示的任何图形上。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul、您提出的内容并非基于我展示的屏幕截图... 我现在看到、发生的情况是、规模因素的不幸巧合、以及我对轨迹和颜色以及"被破坏"的尺度的困惑、使我的侧边的误解成为现实... 不同于你的想法,但至少我现在看到发生了什么!

    在我看来、"层叠"的标度不是一个很好的解决方案、但直到我有一个更好的想法... 由于某种原因、它看起来比等效的示波器视图不易读。

    我认为将信号名称放在迹线的开头、像放在示波器上、会是好的吗?

    无论如何,问题都会得到解决,谢谢。

    BR/BR