请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82740A 工具/软件:WEBENCH设计工具
我不认为它在尚未启动时应该具有1安培的输入?? 除非高侧开关被打开100%...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我不认为它在尚未启动时应该具有1安培的输入?? 除非高侧开关被打开100%...
Atul、您提出的内容并非基于我展示的屏幕截图... 我现在看到、发生的情况是、规模因素的不幸巧合、以及我对轨迹和颜色以及"被破坏"的尺度的困惑、使我的侧边的误解成为现实... 不同于你的想法,但至少我现在看到发生了什么!
在我看来、"层叠"的标度不是一个很好的解决方案、但直到我有一个更好的想法... 由于某种原因、它看起来比等效的示波器视图不易读。
我认为将信号名称放在迹线的开头、像放在示波器上、会是好的吗?
无论如何,问题都会得到解决,谢谢。
BR/BR