This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:V33D 和 V33A 纹波噪声

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706816/ucd3138-v33d-and-v33a-ripple-noise

器件型号:UCD3138

您好、先生:

我们使用降压转换器 TPS6217X 为 V33D 和 V33A 供电、而不是由 LDO 供电;那么我们的问题是如何在此处定义 V33D 和 V33A 的最大噪声/纹波?

非常感谢

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    工程师将对此进行研究并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、六月、

    我们没有指定直流和噪声之间的噪声比、但根据经验法则、电源应该是稳定的、在转换器附近使用10uF、然后在 UCD3138的 V33D 和 V33A 附近使用4.7uF + 10nF。
    此致、
    肖恩