This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350 +BQ76930

Guru**** 2492635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706175/bq78350-r1-bq78350-bq76930

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350

我们将 BQ76930 + BQ78350用于7S1P 项目、 使用高侧 FET。 当 SCD 保护时、 由于使用了高侧 FET、负载检测被禁用。 我尝试 VAUX 引脚进行 充电器存在检查、但 SCD 故障无法清除、 您能告诉我如何清除 SCD 故障并使 FET 导通。  谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、曾、
    R1技术参考(ASCD)的放电保护部分中的短路显示了从时间或 LPEN 恢复、这对于高侧不是很有用。 确保未选择 LPEN、它很可能会在高侧开关时立即恢复。 另请参阅第3.1.3节并检查设置、如果部件设置为拆卸电池组(PRES 信号)、则在 ASCD 恢复之前需要执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我是否关闭了 LPEN。 我们的产品未拆卸,而不是 PRES 按钮。 因此、未选择启用移除恢复。

    现在、DSG FET 可以在延迟时间后自动恢复。

    但我 想清除故障并通过存在充电器而不是自动恢复 DSG FET。

    VAUXEN 被选择。 通过 与 BAT 引脚相同的电阻分压器选择 DA 中的 VAUXR、从 P+到78350 VAUX 引脚的电压输入。 但是、存在的充电器从短路保护中恢复不起作用。

    技术参考确实提到了此功能。

    我想知道我是否错过了任何内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、曾、
    您的帖子中似乎有一个断开的链接、也许我会忽略某些内容。
    充电器存在恢复在3.5中描述了 OCD 保护。 在第3.6节中、未描述针对硬件保护的充电器存在恢复。