This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:srec 编程

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706867/bq40z50-r1-srec-programming

器件型号:BQ40Z50-R1

大家好、我正在开发一个代码、使用第三方工具对 srec 进行编程、我想知道我需要在哪些领域进行编程。

我是否只需要对数据(地址:0x4000-0x5FFF)进行编程? 或者、我是否还必须对 FW (来自地址0x100000)进行编程? 还是校准(0x140000)?

从我的角度来看、我认为编程所需的唯一数据是0x4000到0x5FFF。 是正确的吗?

提前感谢

Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enrico、

    如果您要将 FW 更新为较新版本、那么、是的、您必须对所有地址进行编程。 如果只更新设置,则可以单独使用数据地址。