This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:错误代码

Guru**** 2599455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706543/bq40z50-r1-error-code

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

当我们检查电池和充电器、电池之间的 I2C 信号时

已将"0x0087"作为电池状态回答。

电池的几乎所有答案都包含"7"代码。

"7"表示"智能电池检测到无法识别的错误。"

请建议如何解决此问题。  

我们在电池组上使用的 IC 是 BQ40Z50。

此问题是否与上拉电阻有关?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z50-R1是一款 smbus 测量仪表。 SMBus 需要上拉电阻。 有关电阻器所需的原理图和值、请参阅我们的 DS。