This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:FC 标志

Guru**** 2492635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705953/bq40z50-r1-fc-flag

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!  

我们使用相同的 GG 文件测试了2节电池、但在充电期间设置了一个人的 FC 标志、未设置一个人的 FC 标志。

充电器的截止电流为100mA。  

我们正在努力将[FC] Setvoltage 阈值修改为4150mV、但不知道这是不是原因。

我要附加我们现在使用的 GG 文件以及未设置 FC 标志的电池屏幕截图。

感谢你的帮助。

Joyce

e2e.ti.com/.../BQ40Z50-FC-flag.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、您好!

    从 gg 文件中、您的电荷锥形窗口将在4V 时打开、但锥形时的电流需要小于250mA、连续锥形窗口中经过的 CHG 需要超过最小锥形电荷。 由于您已经为一次侧充电终止设置了 fc、因此一旦满足此要求、您将获得 fc 设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电池、

    因此、我们可以将[FC]设置电压阈值更改为4150mV。

    我的理解是否正确?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。