This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505B:400ms 的输出电压降、原因未知

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706718/dcp010505b-output-voltage-drop-400ms-for-unknown-reason

器件型号:DCP010505B
主题中讨论的其他器件:ISOW7841SN6505B

感谢您的回复。 在 TI 中、您是否有任何用于半桥栅极驱动器应用(具有400V 总线电压)的推荐模型名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne:

    TI 为该半桥栅极驱动 器隔离应用提供了多种解决方案。

    ISOW7841 在130mA 时可提供5Vin 至5Vout 的电压。

    2. 带有选定 Wurth 变压器的 SN6505B 可能符合这些要求。有关 隔离的详细信息、请参阅规格。

    此致

    Tom