This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP022415D:隔离等级

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707115/dcp022415d-isolation-rating

器件型号:DCP022415D

该组件的额定 电压为连续60伏直流隔离、这在很大程度上是出于安全考虑。 对于此版本的器件、标称输入 为24伏、输出+/- 15伏以输出共模电压为基准。 是否可以连接此部件、使输出公共电压以-56伏直流电势为基准? 输入至输出电路共电势为56VDC。 考虑到输入和输出电压与-56伏输出基准漂移相结合、隔离栅上最坏情况下的电势似乎为+24VDC 至-71 VDC (-56-15)、总电压为95VDC。 除了安全问题之外、是否可以以这种方式使用该组件而不会出现可靠性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    DCP02系列 不能可靠地用于  直流连续模式或电压超过 SELV 限制的频率控制电路。 (m 请参阅

    请参阅 DCP02规范中的 DCP02隔离声明第8.3段附加的说明隔离。

    隔离电压应用。 对于未获得特定安全机构批准(操作隔离)的器件、可在正常运行的器件上施加的持续电压小于42.4VRMS 或60VDC。 确保输入和输出电压均保持正常的 SELV 限制。

    隔离测试电压代表了瞬态电压抗扰度的度量。

    警告当超过 SELV 时、不要将此器件用作安全隔离系统的元件。

     

    外部持续电压差限值被定义为在 VIN (-)和 Vout (-)接地之间测得的电压。 该转换器设计为接地故障隔离器件。 它不能在 大于60VDC 的条件下使用连续电压隔离栅运行。 隔离 1秒1kv 生产测试仅验证初级和次级变压器导线之间的磁涂层分离。

    以 公共接地为基准的最大电势差(Vin(+)与 Vout 接地)限制为 Vin (-)与输出(接地)之间的连续60V DC 或42V 峰值交流瞬态。 。 一次侧和二次侧变压器导线将相互接触、并由磁性导线覆层隔开。 变压器导线为单涂层材料 、而不是双涂层。 UL 列表 E199929中的电压限值为 SELV 或60VDC 连续电压或42V 瞬态峰值电压。

    规范 DCP02电气特性第7.5段定义了隔离限制下的最大持续工作电压。

    该操作可能会使该转换器过载。

    Tom

    如有任何其他问题、请发送电子邮件至 tguerin@ti.com